This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:有时无法正常工作、输出电压将异常。

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230820/tps563219a-cannot-work-well-sometimes-output-volatge-will-be-abnormal

器件型号:TPS563219A

我们的设计可以在下面看到。

我们发现一些 PCBA 存在以下问题:没有3.3V 输出、输出波可以在下面看到。 有时、重新启动机器可以恢复。  

如果我们移除一个 Cout 22uF、该问题就会消失、但我们可以确认数据表中的 Cout 介于20uF-68uF 之间。

在我们的设计中、我们使用数据表所述的4.7uH 最大值。 典型值为2.2uH。

您能否帮助检查电感器4.7uH 是否正常? 您能给我们一些解决这个问题的建议吗?  似乎根本不是移除一个22uF Cout 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hua:

    从原理图来看、整体设计看起来很好。 LC 参数处于 DS 中建议的 LC 表范围内。

    从显示的波形中、很难确定导致此类振荡的原因。 请帮助捕获 SW+IL+Vout+PG 并测量 Vout 波形中每个振荡周期的时间。

    BTW、您能帮助还共享布局吗?

    BRS

    Zixu