This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:最大电压?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230866/lp5036-max-vled

器件型号:LP5036

大家好、

LP5036的最大 VLED 电压是多少?

如果使用多个串联二极管、我可以假设 VLED 不能高于所有串联正向电压与 Vcc 之和?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    最大 VLED 电压为5.5V:

    因此、我们不建议串联多个二极管。

    如果要串联多个二极管、您可以选择具有更高输出电压的背光驱动器。

    谢谢!
    伊夫·李