This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1:TPS62903-Q1

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230941/tps62903-q1-tps62903-q1

器件型号:TPS62903-Q1

请查看随附的原理图。

检测:具有2A 输出的3.3V-1.8V 降压

e2e.ti.com/.../BUCK_5F00_REVIEW26MAY2023.pdfe2e.ti.com/.../BOM_5F00_BUCK.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有元件都看起来不错、但我建议选择饱和电流额定值大于5.5A 的电感器、以防电流限制的情况。 铁氧体磁珠也是如此-需要选择5.5A 或更高额定值。

    谢谢。

    Amd.