请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65105 您好、团队成员:
我们在项目中使用了 TPS65105、而且 Vo3的输出存在问题。 Vo3需要获得2.8伏、但它大约是8.2伏。
这些是我们使用的输出。
1.Vo1 = 12V
2.VO2 =-6.8V
3.Vo3 = 2.8V
4.VCOM =未使用
注意:VO2 =-6.8V;当前未连接到任何负载;我们只需要12V 和2.8V。
请查看随附的设计、如果有任何错误、请告诉我。

此致
Raj bhuvanesh