This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337-N-MIL:LM337H/NOPB;金属盖子的体感应还是导电?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230492/lm337-n-mil-lm337h-nopb-metal-lid-body-inductive-or-conductive

是  金属主体  输出电压  LM337H/NOPB 输出级  如果接触其他元件/金属元件、可能会导致短路?  因为根据我们的理解、组件主体应该是电感的、而不是导电的。 您能检查一下吗?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amira、  

    我想澄清一下、这是一款旧器件、Mount Bond 图表不如新器件清晰。 话虽如此、与 CAN 主体存在一定的连接、但无法100%确定这是否与外部金属主体隔离。  

    此外、该金属制成。即使此器件未连接到 GND 或任何其他节点、如果任何导电材料/元件接触人体、它们之间也会产生电势差。 因此、如果人体接触其他部件仍然存在风险。 请确保调节器和任何其他元件之间有适当的间隙。  

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Edgar 的回复! :)