This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:化学物质编程中未列出16.5V、32Ah 电池的配置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229968/bq35100-configuration-for-16-5v-32-ah-battery-not-listed-in-chemistry-programming

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

我正在使用 UBI-5390XC 全尺寸 LiMnO2/CFX 不可充电电池、其最大电压为16.5V、平均电压为13.5V、最终电压为10V。 我关心的问题是:

  1. 将此电池添加到化合物列表的过程是什么?
  2. 我是否需要使用分压器来测量电池电压?如何正确设置 BAT 电压范围?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您是否已查看该电池的化学数据库? 如果它不存在、我们可以与您合作创建新 ID。

    您可以下载最新的化学物质更新程序、并查看其是否已创建。  https://www.ti.com/tool/download/GASGAUGECHEM-SW

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您是否使用 GPCCHEM 工具来查找匹配的化学 ID?

    电池看起来与此类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我使用的电池不在最新的包装中-我使用的是1030版。 我们是否可以添加  UBI-5390XC?

    是否还有介绍如何对5V 以上的电池使用分压器的文档?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我给您发送了一条私密消息。

    此致、

    Wyatt Keller