This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3779:TPS3779:需要设计审核

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230604/tps3779-tps3779-need-design-review

器件型号:TPS3779

您好!

需要对以下设计进行设计审查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计看起来处于数据表规格范围内。 TI 还建议在噪声应用的比较器输入端放置一个1nF 至10nF 旁路电容器。

    是否可以在仅使用其中一条检测线路/输出的情况下使用该器件?

    谢谢!

    Joshua Austria.