This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:输入偏置电流

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230919/lm78l-input-bias-current

器件型号:LM78L

大家好、

我想知道是什么  1. 输入偏置电流;2.  该器件的输入偏置电流变化。 还有 CANy 您告诉以下包装的直径是什么:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l.pdf#page=29&zoom=180,150,520

谢谢你。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    Unknown 说:
    1.  输入偏置电流和2. 输入偏置电流

    您要求这里有两个单独的值吗?

    器件的 Iq、输入泄漏电流典型值为3mA、最大值为5mA。

    它看起来像我们的包装团队没有定义一个直径,因为封装不是一个完整的半圆。

    此致、

    John