,
您能帮忙审阅原理图吗? 谢谢!e2e.ti.com/.../TI_5F00_BUCK_2B00_LDO.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
,
您能帮忙审阅原理图吗? 谢谢!e2e.ti.com/.../TI_5F00_BUCK_2B00_LDO.pdf
您好!
我查看了 T3 (TPS7B7702QPWPRQ1)、T506 (TPS7B7702QPWPRQ1)和 U39 (TPS7B8601BQDDARQ1)的原理图。
所有这3个器件上的输入电压是多少? 您正在驱动什么电流? 您在 T3和 U39上看到的输入电压是多少? 他看着我,好像他们都被标记为3、12、13。 如果这表示电压、则3V 太低、使 TPS7B7702-Q1无法调节。
您在 U39上需要什么输出电压? 它被标记为可调器件、但我没有看到反馈电阻器。
T506上的 OUT 2标记为9V、但根据我计算的电阻器8.94。 这是您期望的值吗?
如果我能说明什么、请告诉我。
Br
错误
您好,
查看了 T3 (TPS7B7702QPWPRQ1)、T506 (TPS7B7702QPWPRQ1)和 U39 (TPS7B8601BQDDARQ1)的原理图。
所有这3个器件上的输入电压是多少?
对于 T3、T506、U39、输入电压为9V~16V
您正在驱动什么电流?
U39<300mA。 T506对于 OUT1和 OUT2为135ma。 T3的 OUT1为300mA、T3的 OUT2为135ma
您在 T3和 U39上看到的输入电压是多少? 他看着我,好像他们都被标记为3、12、13。 如果这表示电压、则3V 太低、使 TPS7B7702-Q1无法调节。
对于 T3、T506、U39、输入电压为9V~16V
您在 U39上需要什么输出电压? 它被标记为可调器件、但我没有看到反馈电阻器。
U39的输出电压为5V。
T506上的 OUT 2标记为9V、但根据我计算的电阻器8.94。 这是您期望的值吗?
是的、我们可以接受0.5V 容差。
如果我能说明什么、请告诉我。