This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:您可以帮助查看原理图吗? 谢谢!

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229641/tps7b7702-q1-can-you-kindly-help-review-the-schematic-diagram-thank-you

器件型号:TPS7B7702-Q1

您能帮忙审阅原理图吗? 谢谢!e2e.ti.com/.../TI_5F00_BUCK_2B00_LDO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我查看了 T3 (TPS7B7702QPWPRQ1)、T506 (TPS7B7702QPWPRQ1)和 U39 (TPS7B8601BQDDARQ1)的原理图。  

    所有这3个器件上的输入电压是多少? 您正在驱动什么电流? 您在 T3和 U39上看到的输入电压是多少? 他看着我,好像他们都被标记为3、12、13。 如果这表示电压、则3V 太低、使 TPS7B7702-Q1无法调节。  

    您在 U39上需要什么输出电压? 它被标记为可调器件、但我没有看到反馈电阻器。  

    T506上的 OUT 2标记为9V、但根据我计算的电阻器8.94。 这是您期望的值吗?  

    如果我能说明什么、请告诉我。

    Br

    错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    查看了 T3 (TPS7B7702QPWPRQ1)、T506 (TPS7B7702QPWPRQ1)和 U39 (TPS7B8601BQDDARQ1)的原理图。  

    所有这3个器件上的输入电压是多少?

    对于 T3、T506、U39、输入电压为9V~16V

    您正在驱动什么电流?

    U39<300mA。  T506对于 OUT1和 OUT2为135ma。  T3的 OUT1为300mA、T3的 OUT2为135ma

    您在 T3和 U39上看到的输入电压是多少? 他看着我,好像他们都被标记为3、12、13。 如果这表示电压、则3V 太低、使 TPS7B7702-Q1无法调节。  

    对于 T3、T506、U39、输入电压为9V~16V

    您在 U39上需要什么输出电压? 它被标记为可调器件、但我没有看到反馈电阻器。  

    U39的输出电压为5V。

    T506上的 OUT 2标记为9V、但根据我计算的电阻器8.94。 这是您期望的值吗?  

    是的、我们可以接受0.5V 容差。

    如果我能说明什么、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 我想确认的是、器件不会超过其最高工作温度。

    根据功率耗散、T506和 T3均应加热约48°C、U39应加热138°C 在您的电路板设计中、我建议 让 U39与热源保持距离、并提供散热过孔和额外的覆铜、以便将热量从 LDO 传递出去。 如需更多信息、请参阅此应用手册《电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析》。  

    请告诉我您有什么问题、或者我是否可以澄清任何问题。  

    Br、

    错误