This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376-H:PD 未通过 PoE 握手的检测阶段

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2376-H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227218/tps2376-h-pd-not-getting-past-detection-stage-of-poe-handshake

器件型号:TPS2376-H

我有一个使用 TPS2376-H 的定制设计 PD  我只实施了模式 B PoE、根据该模式、只能通过备用引脚供电、因为该部件只能进入我自己的系统。  我有一个可以在模式 B 下运行的开关 。(最终、我将重新设计 PD、以使其完全符合要求、但至少要确保我的握手功能在此版本中有效)。  但是、当我插入以太网并打开 PoE 输出时、我似乎总是卡在检测阶段、永不离开。   我的检测电阻与 UVLO 电阻相结合可提供24.9K 的电流、并且我使用仪表进行了验证。  附件是我针对电路 PoE 部分的原理图。  我安装了辅助功率二极管 OR'D、并已验证我的板的其余部分正常工作。  刚刚使用了 PoE 注入器通过我的二极管电桥供电、并且电路板在那里也能正常工作。  PGOOD 信号进入 DCDC 使能状态。  接下来要做什么呢?  并附上了我的示波器的 PoE 信号屏幕截图。  它上升到5V、然后再次上升到10V、并永久重复。  我正在使用的交换机是 Planet Tech 公司的 GSS-504UP。  非常感谢任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您与我们取得联系。   

    能否指出  示波器 PoE 信号屏幕截图中的具体网络名称? 是+48V_POE 吗?

    如果是、则波形非常奇怪。

    您能否检查 整流器前端的连接 是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    感谢您的答复。  是的、示波器上的信号为+48V_PoE。  我认为我已经正确地连接了二极管电桥的前端。  它来自我的 RJ45的引脚9和10、它们是我的 RJ45上的备用以太网对(即引脚 J4/J5内部短接、J7/J8内部短接)、我应该从我的模式 B 交换机获得电源和接地。  请参见下面的截屏示意图。  重新思考一下这一点有一分钟时间了、我不想捕捉以太网电缆的初始插入、因此可能我错过了第一次握手尝试、而我捕获的只是垃圾。  我将重新测量并查看得到的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我在启动时重新测试和捕获了该信号、它们完全相同。  更多细节-上面的信号实际上是探头的接地端悬空的。  如果将探头连接到+48V_PoE、将接地夹连接到 Poe_RTN、则获得0伏的电压。  如果我只连接探头并悬空接地、在+48V 和 POR RTN 上会得到相同的信号。  我在商用 PD 设备上测试了开关、它工作正常、因此开关似乎不是问题所在。  我打开开关并尝试探测电路板上的正确引脚、得到了类似的信号、但无法保证我在精确的位置查找。  商用 PD 也是千兆位、我假设执行模式 A PoE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 的 Tim  

    如果您可以提供如下所示的 VDD_VSS 启动序列波形、我们进行调试将非常有用。  它不应该像刚开始时的正弦波那样。 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    看起来我不小心将探针设置为10倍。  但结果仍然不好。  下面的屏幕截图是 Vdd-VSS。  只是得到一个不断变化的难看的波形、即使是在从最初的插座连接到开关时也是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您是否可以使用单次触发 来捕获初始波形?  
    波形非常奇怪。 想要了解一开始发生了什么? 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以捕获初始波形。  但它实际上只是从0V 变为那个波形。  我将采集并重新发送。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想前三个脉冲略有不同、但看起来甚至在正确的方向上也不尽相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您是否可以确认 R16是否为 DNP? 如果可能、您能否检查是否是来自 SGND 的寄生电容器?

    也许可以使用 RLC 表来测量 POE_RTN 和 SGND 之间的电容器。 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    未放置 R16。  我没有 RLC 表来进行直接测量。  但是、我将 PoE_RTN 安装在第2层上的大约200mm^2平面上、此时 SGND 在其下方由~.127mm 电介质隔开。  通过一些简单的数学运算可得出~56pF 平面间电容。  这太多了吗?  是否应该在 PoE_RTN 平面下留出 SGND?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM:  

    应该没问题。  如果可能、您能否在插入之前从 PSE 侧测量 P9、P10检测波形?

    您能否提供 D3的详细电路、这是全波整流器?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是二极管桥数据表的链接- https://www.vishay.com/docs/88573/dfs.pdf

    我将再次打开开关、并尝试找到合适的探头位置以从 PSE 获取信号...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是以 PSE 的 RJ45上的引脚8为基准的引脚4、此时未插入我的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的引脚在我给 PSE 上电后立即进行监控。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    波形看起来很奇怪、似乎存在检测问题。

    -您可以将其发运给我们,我们可以帮助运行 sifos 测试,看看为什么检测无法通过。

    -或者、如果您有 TPS23881EVM 和 TPS2388X GUI、您还可以查看检测失败的项目

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Diang。  我可能会购买评估套件以供将来使用。  您能否校正 PM 地址/POC 以将 PD 发送到该地址?

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    当然可以。 我会通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Diang