This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:外部热敏电阻温度值预测

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229844/bq34110-external-thermistor-temperature-value-prediction

器件型号:BQ34110

您好!

我看到过几个线程、人们在这些线程中要求为 BQ34110的非标准热敏电阻提供定制系数。 我的需求稍有不同、我目前没有测试热敏电阻的硬件、但我需要预测热敏电阻整个范围内特定电阻所报告的温度。 这假设使用推荐的 Semitec 103AT 热敏电阻。 我已经尝试使用传统的热敏电阻 Beta 公式对其进行建模、但这会在低温端产生误差 显然、参考手册中给出的系数表明使用了不同的方程、大概是一个多项式。 显然、它不是正常的 Steinhart-Hart 型多项式、因为系数在其中不起作用。 我的问题是-请告诉我使用这些系数的公式是什么、以便我可以准确地对温度报告进行建模?

谢谢你

此致

Chris Mayo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    默认系数与建议的热敏电阻匹配。 它是一个多项式、但详细信息尚未发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您发送编修。 当您说未发布时、您是说它为机密信息或专有信息、您不能告诉我、还是说它嵌入在代码中、您无法了解它是什么?

    此致

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    TI 决定不透露某些信息。 这可能属于机密信息、专有信息、也可能只是为了让终端用户方便起见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    遗憾的是、对于这个最终 用户来说、这个过程并不简单-因为我现在只想猜测这个方程是什么。 我认为简单的方法是使用 Steinhart-Hart 多项式。 许多热敏电阻制造商发布了这种情况的系数、因此这意味着可以很容易理解参考指南中发布的外部热敏电阻模型系数。 无论如何、您可以上报此查询、看看您是否可以提供该方程式?

    从我在论坛上看到的内容来看、有很多最终用户会发现这些内容非常有用。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    我还有一个建议、如果您无法分享热敏电阻公式、我会解决我的问题。 如果我向您发送一些热敏电阻的电阻值、您能否告诉我 BQ34110将基于默认系数报告的温度? 然后、我可以将这些数据与热敏电阻数据表进行比较、以验证结果的准确性。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我没有电阻与温度的关系数据、但您只能在热敏电阻数据表中看到电阻表、这将是监测计报告的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    我想您可能误解了。 我已经从热敏电阻数据表值开始、想要验证 BQ34110为每个电阻提供的温度。 BQ 数据表中有一张图表显示了在低温条件下产生的严重误差、因此热敏电阻数据表将与报告的温度不同。 显然、如果我有多项式方程、我就可以找到报告的值、但如果没有这些值、我就会卡住。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    如果您参考的是 6.16典型特性、那么请注意、在应用调整/滤波器之前、这适用于内部温度传感器和底层硬件。

    有关监测计使用的报告值、请参阅数据表中的图16。 (这是调节/滤波)

    外部热敏电阻报告的值 将与内部传感器报告的值相似或更好。