This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:峰值和最小占空比与 UCC21530-Q1有关

Guru**** 2509495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530-Q1, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229423/ucc21530-q1-peak-value-and-minimum-duty-cycle-about-ucc21530-q1

器件型号:UCC21530-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21530

团队成员:

UCC21530-Q1在 客户侧出现故障。我们的客户也关注以下问题。

  1. 我们需要确认 OUTA 和 OUTB 允许的峰值电流值以及可以持续多长时间。
  2. 我们需要了解来自 OUTA 和 OUTB 的最小占空比、该占空比不会错过脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在明天回复你第一个问题,但第二个问题,我不确定我理解你的意思。 您是否在问、用于获得输出的输入端的最小脉冲是多少? 输入脉冲不应小于10ns、因为这是输出的最小脉冲宽度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC21530在两个通道上的峰值电流均为4A 拉电流和6A 灌电流。 栅极驱动器的输出级可在电源开关的米勒平坦区期间提供最高的峰值拉电流。 我们 在此处提供了应用手册、其中介绍了如何理解栅极驱动器的拉电流和灌电流规格: https://www.ti.com/lit/an/slla387a/slla387a.pdf

    在 UCC21530数据表中、说明输出级内部信息的相关文本为8.3.4、9.2.2.3提供了计算拉电流和灌电流的公式:

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc21530.pdf

    此致、

    Krystian