This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:CAN Vout 短接至 Vbat=16V

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231122/lp2951-q1-can-vout-short-to-vbat-16v

器件型号:LP2951-Q1

你(们)好  

如果 Vout 短接至 Vbat=16V、风险有多大?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hazel,

    如果 Vout 与电源短路、则不会调节输出且 Vout=Vin。 器件不会损坏、但会丧失功能。 您使用的是固定电压还是可调节电压选项?

    此致!  

    尤尼兹·托比亚斯