This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:哪个 PSE 对应于 TPS23754? 我们是否有适用于 PD+PSE 级联的整个电路板解决方案?

Guru**** 2811525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612, TPS23882, TPS23754, TPS23861, TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225293/tps23754-which-pse-corresponds-to-tps23754-do-we-have-a-whole-board-solution-for-pd-pse-cascade

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23861、TPS23861EVM-612 、TPS23882

哪个 PSE 对应 TPS23754? 我们是否有适用于 PD+PSE 级联的整个电路板解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    感谢您与我们联系!

    TI 针对您的外壳提供了 PD 和 PSE 的单独参考设计。 TPS23754和 TPS23861都是标准配置、因此您可以获得:  

    TPS23754EVM-383 + TPS23861EVM-612  

    TPS23861有4个通道。 如果您希望 PSE 具有8个通道、则可以选择 TPS23882或 TPS23882B1 (与 TPS23882相比、包括自主模式)。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu

    由于我们有一段相对较长的时间没有得到响应、我现在将关闭该线程。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    Diang