This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PoE 功率检测不足

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, LM5156, BOOST-PSEMTHR-007, TPS23881EVM-008, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222737/tps2373-poe-not-enough-power-detection

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: LM5156BOOST-PSEMTHR-007TPS23881EVM-008USB2ANY

大家好:

现在、我正在考虑将 TPS2373 + LM5156作为组合来实现 PD 端电源控制。 我想知道、检测与此连接的 PSE (开关/注入器)是否支持足够的功率(可能导致 DUT 引导环路)的最佳方法是什么。 请注意、在分级阶段、一切都正常、但突然、DUT 需要 PSE 提供更多功率、由于 PSE (开关)上可能出现过载、因此无法支持如此大的功率。 是否有方法可以轻松检测这一点?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的联系!  

    我可以知道您使用的 PSE 类型和 PD 的类别吗? 通常情况下 、PD 的功率应低于 PSE 的功率、以避免触发 PSE 的过功率保护。 对于 trainset 过载、使用足够大的电容可能会有所帮助。

    如果您要查看 PSE 是否由于过载或某些其他原因而断开端口连接。 TI 的 TPS2388x GUI 可以检测运行期间是否触发 P_CUT。  

    TI 的 PSE 硬件:

    1. BOOST-PSEMTHR-007 (您可以 联系 TI 的 FAE 申请免费样片)
    2. TPS23881EVM-008 (您可以联系 TI 的 FAE 以申请免费样片)
    3. USB2ANY 接口适配器(您需要购买一个)

    软件:

    1. 下载: https://www.ti.com/lit/zip/slvc772
    2. 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slvubp0a/slvubp0a.pdf

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    由于我们有一段相对较长的时间没有得到响应、我现在将关闭该线程。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    Diang