This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:具有24V 和71W 电源的反激式解决方案

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22477, TPS23730, TIDA-050023, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221757/tps2373-flyback-solution-with-24v-and-71w-power

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:PMP22477TIDA-050023LM51551

大家好、  

我们是否有采用反激式拓扑和>51W 输出功率的设计解决方案?

谢谢  

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  

    展望此报告、我们下周会与您讨论、 以便澄清额定输出功率是51W、额定输出功率是24V/2.125A 还是其他输出电压/电流?     

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Jan、

    感谢您的联系。 下面是一些51W (6类)参考设计、您可以查看:

    PMP22477 (www.ti.com/.../tidma48.pdf): TPS23730 (PD + PWM CTL)、反激式和 PSR、12V。 您可以删除第3页的功率限制电路。 因为它是单芯片解决方案

    TIDA-050023 (www.ti.com/.../tidrxx2.pdf): TPS2373-3 (PD)+ LM51551 (PWM CTL)、反激式和 SSR、12V

    如果您正在寻找51 - 71W 功率(7类和-8类)设计、请告诉我。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    由于我们有一段相对较长的时间没有得到响应、我现在将关闭该线程。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    Diang