This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功率级设计器:推挽模式下的最小负载电流

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231139/powerstage-designer-minimum-load-current-in-push-pull

器件型号:功率级设计器
主题中讨论的其他器件:LM25037
您好、TI!
我将使用 Power Stage Designer v5工具针对 Vin=110V、Vout=24V 和 Iout=12A 评估使用 LM25037的推挽式设计。 但在工具中、最小负载电流为6A、我可以仅在6-12A 之间更改电流、不能低于6A。 似乎这不是由拓扑引起的、有人能指导我解决这个问题吗?
提前感谢、
此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suheyl、

    Power Stage Designer 中仿真的所有双端拓扑(半桥、全桥、推挽)都将与推挽式拓扑中的行为相同。 输出电感器的有效频率是所选开关频率的2倍。 这不是拓扑的限制、与控制器无关。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    我知道、在这些拓扑中、有效频率是所选频率的2倍。 但我不明白它与 Power Stage Designer 界面中的负载电流调节杆有何关系?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suheyl、

    我不知道在 TI Power Stage Designer 的开发过程中曾做过哪些假设、这会使最小电流限制为最大电流的50% 如果输出负载电流为12A 并且每个桥臂承载50%、出于某些原因、仿真器似乎只显示一个桥臂的电流为最大值的50% 您可以将最大电流更改为希望看到其波形的最小值。 我按以下方式尝试。

    Steve