请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:功率级设计器 主题中讨论的其他器件:LM25037
您好、TI!
我将使用 Power Stage Designer v5工具针对 Vin=110V、Vout=24V 和 Iout=12A 评估使用 LM25037的推挽式设计。 但在工具中、最小负载电流为6A、我可以仅在6-12A 之间更改电流、不能低于6A。 似乎这不是由拓扑引起的、有人能指导我解决这个问题吗?
提前感谢、
此致!