This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:在 PSpice 中仿真 PWM 调光

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231414/tps61165-simulating-pwm-dimming-in-pspice

器件型号:TPS61165

LED 驱动器团队、

我们的客户正在尝试在 PSpice 中模拟 TPS61165 PWM 调光。  在使用我们产品页面上提供的瞬态模型启动原理图时、PWM 占空比不会产生任何影响。  我使用了相同的文件、运行仿真、发现了相同的东西。  我已经修改了占空比、甚至尝试了频率、但没有任何影响。  VFB 保持在200mV、因此电流不会改变。  

我使用40kHz 和83.3kHz 的 PWM 频率进行了测试、这在数据表给出的范围内。

此外、我尝试将 CTRL 引脚设置为0V。  它会在2.5ms 后禁用 TPS61165中的开关。

您能提供一些建议、说明在 PSpice 中哪些操作可以使调光正常工作吗?

谢谢。
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于查找此主题的任何人:

    我想了想。  无需调查。  

    TPS61165模型上有一个称为 ease_scale 的属性。  为了使模型能够使用 PWM 输入正确地进行仿真、需要将此位设置为0。

    谢谢。
    Darren