This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:TPS22917 VOUT 电压骤降

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22917, TPS2116, TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229715/tps22917-tps22917-vout-voltage-dip

器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件: TPS2116、 TPS2117

您好!

我正在使用两个 TPS22917以1.8V/3.3V 的2个不同电平在内部/外部电源之间切换。  一个 TPS22917连接到内部降压以生成1V8。 另一个连接至提供3.3V 电压的外部 PS。 两个开关的输出连接在一起、用于为 MCU 上的 VDD 供电。 我们在输出端(VDD)有大电容器(22uF)。 我遇到的问题是、当从3V3外部切换到1V8内部时、我们具有一个下降(欠压)、它会低于 MCU 的复位电平(1.7V)。 为什么会发生这种情况? 我的猜测是、反向电流保护会被触发并阻止1V8的输入、直到 VOUT 低于1V8、然后重新启用自身需要一段时间才能使输出电容器在1.7V 电压下放电、但我不确定这一点 让我们看看数据表。 有什么想法、可能是什么以及如何解决?  
谢谢。

图1:黄线为 VOUT、绿线为 ON。

图2: 黄色线是 VOUT、绿色线是内部降压转换器(1V8)的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指出 RCB 激活时间约为10us。 这里没有关于取消激活时间的信息、并且可能 RCB 释放电压上存在任何迟滞。 能否获得这些信息?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的初始想法是、在加载到1.8V 电压轨且电压低于1.7V 阈值的过程中、容性输出负载导致足够大的浪涌、在这种情况下、额外的输入电容可能会解决这个问题。  

    但是、从第二个图表来看、1.8V 电压轨似乎根本没有降低;您能否确认图2中的绿线是发送到 TPS22917输入端的确切电压? 另外、如果您能提供原理图、QOD 引脚保持悬空是否正确、也会有所帮助。  

    是否有理由不考虑 TPS2116? 还是具有更高电流的 TPS2117? 这些器件是集成电源多路复用器、用于在1.6V 至5.5V 电压范围内的两个电源之间进行多路复用。  

    当开关 RCB 失效时、只要存在反向电压、开关就会保持关闭状态并阻断反向电流。 当 VOUT 降至 VRCB 释放阈值以下后、器件重新开启并进行压摆率控制。

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    感谢您查看我的案例。 我确认第二个图是发送到负载的确切电压、因此在这一侧不会降低。 我还确认 QOD 在两个 TPS22917中均保持断开状态、但我们会在下一个版本中添加此函数。  我将按要求提供原理图。  

    我会看看 TPS22917、看看它是否符合我们的需求。 感谢您的建议。  

    关于 RCB、您是否有关于 VOUT 降至 VRCB 版本以下后返回导通所需时间的数字?

    我在下面的第二个图表中测量、它似乎在120us 左右。 如果这是正确的、那么我们可以确认这是造成骤降的原因。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当 VOUT 降至 VRCB 释放阈值(25mV 典型值)以下后、器件通过压摆率控制重新开启、因此延迟为从 Vin>Vout + 25mV 典型值时到 Vout 开始随压摆率控制增加时的延迟。  

    不幸的是,我在任何地方都找不到这个参数,所以很可能是在120us 的范围内。 这大约是我们看到 TPS212X 电源多路复用器器件的切换时间。 我必须联系设计部门以确保了解这一点。  

    同时、如果使用 TPS2116、您将仅看到8us 压降、我们将其称为切换时间。 我建议使用此模式、因为您的系统需要快速切换才能保持在系统的1.6 UVLO 以上。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看的是 TPS2116的方框图、似乎即使我更改为此器件、仍然可能有同样的问题。 如果我使用不同的电压电平、RCB 块将禁用器件、因此仍能进行 DIP 以复位 MCU。 或许快速切换时间仅适用于电压电平相同的情况(如备用电池系统中)。 你认为会这样吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    负载开关和电源多路复用器将采用不同的电源多路复用器。  

    在负载开关中、反向电流必须达到一定程度才能触发;对于 powerMUX 反向电流保护来说、情况也是如此
    差异如下:
    在负载开关多路复用中、可使用反向电流保护在开关期间关断器件
    在 PMUX 多路复用中、有一个单独的开关电路用于处理这些情况、并通过等待输出降至输入以下、然后再开启通道来防止电流回流。 因此、您无需依靠反向电流保护来开启和关闭器件。 pmux 中的电流保护仅用于发生以下事件:通道开启且应导通但输出由于某种故障原因变为高电平
    总之、
    如果多路复用器和负载开关、则每次在输入之间切换时始终会看到反向电流;在电源多路复用器中、则不会看到反向电流。 对于电源多路复用器、当您在两个电源之间切换时看到的压降将 仅持续 数据表中指定的 TSW 时间。  

    此致、  

    伊丽莎白