This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:PFM 和 PWM 运行的边界条件 LM38010S

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229187/lm5168-boundary-condition-for-pfm-and-pwm-operation-lm38010s

器件型号:LM5168
主题中讨论的其他器件:LMR38010

尊敬的专家:

抱歉我无法在部件号字段中插入正确的部件号 LM38010S,因为它给了我部件号"LM38010S",所以我插入了另一个电源产品,以便继续使用电源管理论坛。 ——

我想使用 LM38010S、它具有用于轻负载的 PFM 功能、而正常用于较高的负载、因此基本上是自动模式版本。

我的问题是、IC 如何根据不连续导通模式的感应来决定何时从 PFM 切换到 PWM

或者这里还有其他东西吗?

实际上、我在检查效率曲线时没有看到大电流的差异、因此它也可以保持在 PFM 中、直到达到最大电流、对吧?

请查看图表:

我提问的目的是、因为我要为我的应用选择电感器、并且由于典型的电流消耗不会高于0.3A

我想知道电感器应该有多大。 我查看了数据表中的公式、Ioutmax=0.5A、k=0、5、Fsw=400k、Vin=52V、Vout=11V

它产生的电压是86uH、我想减小该电压、因为大多数时候降压转换器无论如何都会在 PFM 下工作。 webench 和数据表9.1为我提供了68uH

但我想知道、是否仍然可以低于此值、以及是否值得减小电感器的尺寸?

提前感谢您的回答、

Andras Magyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    基本而言、随着负载减小、电感器电流开始表现出 DCM 行为。 这意味着、随着负载减小、占空比也相应地减小。 最终、电感器的峰值电流将低于最小峰值电流限制阈值。 因此、IC 知道它已进入 PFM。  

    对于 LMR38010、您可以购买具有轻负载自动模式或 FPWM 模式的器件。

    在计算中、它可能假设大多数输入条件下的 CCM 行为、因此您可能会降低该值。 如果有任何东西、我会尝试调整电感器的大小、使您将在0.1A 处进入 DCM、如上图所示。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard!

    感谢您的回答。 我明白了!

    还有一个问题。 现在我将介绍 PFM/DCM/CCM 边界如何改变电感器。

    我还有另外两个问题:

    1.如果我选择较低的电感器、假设为56uH、这意味着 DCM 区域更宽、而不意味着 PFM 阈值更高

    因为它是固定的、对吧?

    2.这会连接到第一个节点是否可以使自动模式 IC 在所有电流下始终在 PFM 模式下工作? 我怀疑否、答案在第一个问题中、它具有固定的阈值、如果我降低电感、则只有 DCM 区域会变宽。 我提出的问题是、效率图同时显示了 PFM 和 PWM、因此很难看到它们在多大的电流时熔合以及 CCM 接管的时间。我还想问、因为我知道其他 IC 供应商具有类似的降压模式、我可以选择 PFM 或 适用于整个输出电流范围的具有单个电阻器的 FPWM。 例如:MAX17760ATC+

    感谢您的回答、

    Andras Magyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    1) 1)是的、您是正确的。 电感器越小、进入 DCM 的范围就越大、但 PFM 阈值仍然相同。  

    2) 2)这是可能的、具体取决于您的组件和负载电流。 不过、我怀疑您需要一个相当小的电感器和一个有限范围的负载电流。 如果您的预期负载电流始终很小、那么您将处于 PFM 模式。 您可以通过将 PFM/PWM 交叉频率近似为效率。 例如、在64Vin 时、PFM 和 FPWM 的效率曲线在大约0.2A 处重叠。 因此、如果您的负载电流小于0.2A、最好在 PFM 模式下运行。

    谢谢、

    理查德