This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:未启用 DPM 的情况下的原理图审阅

Guru**** 2517560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219128/bq24616-schematic-review-without-dpm-enabled

器件型号:BQ24616

我想对上述器件型号进行原理图审查。 我将其用于我的项目之一、以设计一款在10A 充电电流下具有28V 输入、22V 输出的充电器。 我已经为此设计了一个原理图、我请求您的一位工程师先查看一下、然后再继续进行相同的 PCB 设计。 该板配置为不带 DPM/DPPM。 下面随附了您的 reference.e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_6S_5F00_Charger_5F00_BQ2461x-TI-review.pdf 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的原理图审阅如下:

    二极管 D1不是可选的、是自举电路所必需的。

    2.配置为10A 充电电流、100mA 预充电电流以及无输入电流限制。

    3. VREF 电源轨只能提供这么大的电流,我建议通过适配器上拉 STAT1、STAT2和 PG ,但至少要有10 kOhm 上拉,以满足开漏打开时通过每个引脚的5mA 测试条件。

    4.请参阅产品说明书中的表4。 我们建议使用3.3uH 电感器和40uF 输出电容器来提供10A 的充电电流。

    5.确认充电电压调整21.189 V。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    确认21.189 V 充电电压调节[/报价]

    我们使用它来为6S NMC 充电。 这意味着峰值电压为25.2V。 那么、如果它被调节到21.189V、它如何用作充电器呢? 这里假设我对您的回复解释正确(说这是一个降压转换器。)


    Unknown 说:
    请参见数据表的表4。 对于10A 的充电电流、我们建议使用3.3uH 的电感器和40uF 的输出电容器。

    是、但其他此配置为我们提供10A 输出电流、并且在数据表中提供的谐振频率范围内具有良好的纹波值。 我是否应该将设计更改为推荐的设计? 我认为上面的原理图中给出的组件的性能损失不大。 请多多指教。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我所说的21.189 V 充电电压调节是指电池的充电状态。 如果需要25V 电压、则需要更改 VFB 分压器。 您的输入电压是多少? 输入电压必须始终高于输出电压。

    纹波的设计最终取决于您。 使用更大电感值的电感器将实现更高的 DCR、进而降低效率。 权衡因素是纹波与效率。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是21.189 V 充电电压调节是电池充电至的电压。 如果需要25V 电压、则需要更改 VFB 分压器。 您的输入电压是多少? 输入电压始终需要高于输出电压[/报价]

    我们计划使用28V 输入来为6节电池充电。 所用的 VFB 分频器值错误。
    我认为1.1Meg 和100k 欧姆的分压器应该可以实现25.2V 的输出调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无输入电流限制[/报价]

    数据表指出 "如果不需要 DPM 功能、则 ACN 和 ACP 可以连接到 VCC 和 ACSET 可以直接连接至 VREF 。 "这就是我没有包括输入电流限制的原因。 我想确认 即使在不需要 DPM 的情况下也是否可以使用 ACSET 进行输入电流限制  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、1.1Meg 和100kOhm 电阻将提供25.2V 充电电压调节。 请确保控制输入、因为最大建议输入电压为28V

    但并未提及"如果不需要 DPM 功能、则 ACN 和 ACP 可以连接到 VCC 和  ACSET 可以直接连接至 VREF 。" 在该数据表中、应适用相同的原理。 请根据您的应用进行测试。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    我也想对上述内容做一个 PCB 回顾。 这一次我更喜欢在私人聊天中进行、而不是将其发布在公共领域。 我们可以安排吗?  

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将文件添加到私人聊天。 请看一下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在脱机解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查聊天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期二回复。 我们是在阵亡将士纪念日的假期。