This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29EVM:TPS548A29EVM Fsw 与数据表不匹配

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230601/tps548a29evm-tps548a29evm-fsw-not-match-datasheet

器件型号:TPS548A29EVM
主题中讨论的其他器件:TPS548A29

大家好、

在使用 TPS548A29 EVM 进行验证时、我有一些问题、请帮助进行检查、谢谢。

1.如何改善瞬态响应?您能提供 Cff 的计算公式?吗  

照片1为2.5V/0A~7.5A、 照片 2为2.5V/7.5~15A

    

2.为什么 EVM FSW 测量值与 EVM FSW 设置?不匹配

使用跳线设置600kHz (实际测量为 800kHz)、800kHz (实际测量为1000kHz)和1000kHz (实际测量为1300kHz)。

照片3为2.5V/0A/FCCM/600kHz (真实值840.336kHz)、 照片4为2.5V/15A/FCCM/600kHz (真实值854.701kHz )

    

3. 为什么 EVM FSW 波形与 EVM FSW 设置?匹配

请参考照片5。

最棒的地方!

Tom Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tom、

    我将在我们的一个 EVM 上进行研究、但仅为了确认:您是否对 EVM 进行了任何编辑?

    CFF 计算器可在 Excel 计算器表中找到。 您可以在产品页面的"设计工具"下找到该指南。 我将其连接在此处。

    e2e.ti.com/.../TPS54J06x_5F00_TPS54Jx20_5F00_TPS548x27_2D00_8_2D00_9_5F00_excelCalculator_5F00_RevA.xlsm

    谢谢。
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    我未更改 EVM。 仅使用跳线来设置 FSW。

    谢谢。

    Tom Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tom、

    我测试了旧的 EVM、但遇到了同样的问题。 我将问题提交给团队、他们建议我自行订购一个全新的 EVM、以查看问题是否仍然存在。 如果是、我们将在内部采取行动。 您是否可以确认 EVM 是 TPS548A29EVM-023?  

    我今天订购了这块板。 我们星期一有假期,所以我可能无法回到你,直到星期三。 为了简化我们的沟通、我将关闭此主题并向您发送一个朋友请求、以便我们可以在需要时聊天和交流电子邮件。

    谢谢。
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    是的、My EVM 是 TPS548A29EVM-023。

    谢谢。

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如迦勒所说,今天是美国的节日。  他将在本周晚些时候与您联系。