This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:使用12V 固定电压输出13V

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231673/lm2596-use-12v-fixed-version-to-output-13v

器件型号:LM2596

大家好、

客户是否可以按照以下方式进行配置、以便输出13V 和12V 固定输出版本?

他们是否可以这样做?是否有客户应关注的任何建议?

此致

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉计算有误。

    23.8kΩ- 21.8kΩ(内部)= 2kΩ Ω  

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    不建议使用此方法。  因为芯片内部的电阻会在高温和低温实验中发生变化、但分压比是固定的。  该电阻的变化与外部添加的串联电阻的电阻值的变化不一致、这可能会导致输出电压变化。  建议选择输出电压可调的芯片。

    另外、如果原来要改变的固定输出电压、通常在输出电压上进行二次侧分压。 该电路如下图所示。  从而确保输出电压精度。 R3通常为 R1的1%。  但由于 LM2596的内阻太小、这种方法不适合此芯片。  

    希望这可以帮助您。 谢谢。

    奥罗拉