This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:已显示 PH 电压在负载瞬态情况下不进行切换。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224309/tps54160-showed-ph-voltage-does-not-switching-at-the-load-transient-situation

器件型号:TPS54160

您好、团队成员:  

我的客户正在使用 TPS54160和 TPS54160A、他们在电流负载转换期间存在问题。
问题是由于 PH 引脚的停止开关、在~3ms 内输出电压降为~2V。 VIN 已启用。  

您能否让我为解决问题提供检查点?

下面是一些波形和信息:
-输入电压: 26V,输出电压: 5V,输出电流: 0.1~0.7A.
-已发出条件:在5V 输出时打开一些负载(0.4~0.5A 平均值)
-复印速率:有时
- 5V 在2ms 内下降至2.6V,并在发生问题后的3.5ms 后上升至5V。
- EN 引脚在4.5ms 内也从4.7V 线性下降到3V
- EN 引脚有多个路径,但客户表示在问题发生时没有改变路径。
-客户表示在发布的器件上、散热焊盘焊接似乎没有粘在 PCB 上、因此可能会发生这种情况。  




此致、
欧内斯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    从波形可以看出、输出似乎是由 EN 引脚被拉低导致的异常。  EN 引脚的外部电路是如何连接的? 是否有任何其他信号会干扰 EN 引脚? 期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    EN 引脚 连接到 VIN、其他 MCU 侧和未知路径的外部电路。 每条路径都有二极管 来禁止反向电流路径。   

    但在波形中、EN 引脚线性下降至3V、然后恢复至4.7V、但我看到 EN 引脚阈值电压通常为1.25V。
     上述在 EN 引脚捕获的该波形是否会 影响输出压降?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    应该是 EN 电压被 Vout 拉低。  您能否要求客户同时测量 SS/TR 引脚上的电压? 或者、它们可以测试 连接到 PH 引脚的 BOOT 电压。  

    输出电流是否在异常情况下为0.5A? 客户以前是否对 TPS54160没有任何问题? 期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我拜访了我的客户(LG)并与他们一起检查波形。

    EN 引脚未直接连接到 VIN、并且它们有3个来自 EN 引脚的输入、因此很难计算 V_start 和 V_stop。 因此、我通过将 EN 引脚悬空进行测试。 但问题仍然存在。 (无 EN 引脚图像)

    还测量了 SS/TR 引脚。 当 PH 开关停止时、SS/TR 引脚电压降至0V、并恢复至2.4V 左右。 并且还看到电感器电流在停止相位开关之前快速上升。

    解释更多的问题:  
     -客户说散热焊盘没有用焊料粘附到印刷电路板上,焊料似乎没有熔化好。 这是导致 该问题的主要原因。
      -->客户正在检查其热回流是否可以改善。

     -他们 按顺序比较:问题发生 PCB 检查(问题发生)->用热风枪重新焊接 PCB ->测试再次(问题没有出现)

     -当我们检查电感器 电流时,它没有达到 OCP 电平(1.8A 分钟),但这导致 IC 的开关停止。
      -->  接通负载时电容充电造成电流过大。 负载侧具有2x47uF 电容器。 他们还会检查是否可以移除电容器。  

     -客户想知道为什么在散热焊盘未连接到 PCB 时 OCP 电平不稳定?

    通过从客户端收集的信息得出结论、如果散热焊盘连接不当、OCP 电平似乎不稳定。

    我们能向客户解释一下吗?

    (仅供参考、对于波形、由于示波器的问题、应考虑 CH2 500mV/div 至5V/div、CH3 1V/div 至10V/div)  

    <CH1: BOOT (20V/div)、CH2:SS/TR (5V/div)、CH3:PH (20V/div)>

     

    <CH1: PH  (20V/div)、CH2:SS/TR (5V/div)、CH3:BOOT (20V/div)、CH4: I_L (0.5A/div)>  

    欧内斯特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    能否要求客户在未连接散热焊盘的情况下测量芯片温度? 查看芯片是否因过热而关断。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:  

    客户还持续检查了顶端温度、但未达到40°C 因此我们得出结论、这不是由温度过高引起的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    当前的良好情况是客户的问题已解决。  关于散热焊盘的影响、另一种情况可能与布局有关、存在干扰。  但这是我们现在的猜测。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长时间没有回复、我将关闭该主题帖。 如果您将来有其他问题、可以在 E2E 中再次提问。 谢谢。

    奥罗拉