This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:需要等效原理图来替换 FAN5331SX

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231473/lm3410-need-equivalent-schematic-to-replace-fan5331sx

器件型号:LM3410

您好!

我们正在尝试将下面原理图中的 FAN5331SX 替换为 LM3410、但输出可进入 VIN 并保持不变。 如果可能、有人能否告诉我们、是否可以使用本原理图中的 LM3410创建13V 输出、但也可以使用不同的电感器和电阻器值? 输入和输出电容器(未显示)将为4.7 uF。

应用:驱动一个13-13.5V 16-27mA (典型值)(19-32mA 最大值)的 OLED 显示屏

您能否告知我您是否需要任何进一步的详细信息?

非常感谢!

谢谢、

Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、有人能为我检查一下吗? 我已经做了一个粗略计算、为了在分压器中间得到 V (FB)= 190mV、I (LED)为32mA (最大值)、Vout = 13.5V、Vin (min)=5V 和 Freq=1.6MHz、我是否会看到 R8F =~413.3欧姆、R9F =~5.9ohm、L1 =~10.4uH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney、  

    您可以选择10uH 电感器、  输入和输出电容器4.7uF。

    而对于 FB 引脚和反馈、您需要更改原理图、如数据表中所示。 这两个器件使用不同的控制模式(FAN5331电压模式与 LM3410电流模式)

    如果您只遵循 FAN5331原理图、它将不起作用、LED 输出电流将无法调节。