This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864-Q1:LP8864-Q1

Guru**** 1815940 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LP8864EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231148/lp8864-q1-lp8864-q1

器件型号:LP8864-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLP8864EVM

对不起、如果出现在图片上方、我该怎么做  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    这意味着您没有正确更新 USB2ANY、请按照该步骤更新 USB2ANY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直按住 BSL 按钮,出现这张图片借口需要 VIN=12v 电源? 更新固件前、OREN=3.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    USB2ANY 未连接到计算机、而不是 EVM 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、 我该怎么做?  

    模式5xx USB
    RX_PASSWORD pass32_wrong.txt
    RX_PASSWORD pass32_default.txt
    RX_DATA_BLOCK_FAST RAM_BSL_USB.txt
    SET_PC 0x2504
    4000章
    模式5xx USB
    RX_PASSWORD pass32_default.txt
    RX_DATA_BLOCK myflash.txt
    RX_DATA_BLOCK poststep1.txt
    RX_DATA_BLOCK poststep1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade

    您需要确保计算机首先通过 USB2ANY 进行连接。 您可以尝试一款名为 USB2ANY Explore 的软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    请尝试 使用以下链接中的独立 SDK 固件更新程序二进制文件将固件仅更新到2.8.2.0:

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028162/lmk01000eval-usb2any-sdk-download

    安装 SDK 后、可在 C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\bin\USB2ANY Firmware Loader.exe 中找到固件更新程序二进制文件。

    USB2ANY 位于2.8.2.0固件上后、更新到下一个版本应该会更容易。

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已经按住 BSL 按钮、无法更新固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这张图片怎么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    请按住 BSL 按钮、然后尝试启动  USB2ANY Firmware Loader.exe。

    Br

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jared

    请问我是否启动  USB2ANY 固件 Loader.exe 是否仍然需要电压,例如用于 LP8864 EVM 板的12v 或3.3v?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这张图片怎么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    您只需要一个 USB2ANY 并将其连接到笔记本电脑即可。 无需 EVM 板、只需笔记本电脑和 USB2ANY。 更新至2.8.2.0后、可使用 GUI 更新新版本。

    Br

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    请按住 BSL 按钮并单击"是"按钮以安装2.8.2.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错,但我尝试总是出现  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    请按照说明操作。 您需要在按住 BSL 按钮的同时拔下并插入 USB 端口。

    Br

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这个问题一直解决,  通过我如何做 EVM 引脚定义的方式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    很高兴为您提供帮助,我们的 AE zhiqian 将在稍后支持此设备的特定案例。

    谢谢、此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    请参阅 LP8864EVM 的用户指南、您可以在 TI 网站上找到它。