This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:永久 POE 和快速 PoE

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS2388, MSP430F5234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230507/tps23881-perpetual-poe-and-fast-poe

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: TPS2388MSP430F5234

尊敬的 TI 团队:

我从社区获得了 TPS23881可以支持永久 POE 和快速 PoE 的信息、  

根据我的设计、有一些问题需要您的帮助。

1.我有一个从主机控制器到 POE MCU 的复位信号、我认为该复位信号可能会影响 MCU 和 PSE 控制器的永久 POE 功能。

由于主机控制器可能启动缓慢或状态异常、然后向 POE MCU 释放复位信号、该信号会中断 POE PSE 电源。  

我不知道我的这种想法是否合理,如果这是合理的,如何 避免这种中断?  

它是否可以由软件修复或需要其他硬件电路?

2.对于快速 POE、社区上一篇回复了"对于快速 PoE、只要每个端口的状态/设置都保存在内存中即可。 重新启动时、PSE 系统可以开启到与断电前设置的相同设置。"

"记忆"是什么意思? 这是否意味着我们需要为 POE 再添加一个 E2PROM?

Br

Lisa

社区以前关于 永久 POE 和快速 PoE 的重播:

**

TPS2388可以在 系统设计级别支持永久 PoE (有时称为持久 PoE)和快速 PoE

对于永久 PoE、如果从主机控制器端更新交换机、MCU 和 PSE 控制器可以继续根据更新主机控制器之前的设置为每个端口供电并进行控制。

如果在 MCU 侧更新交换机、则不是必需的、但建议对 PSE 控制器进行上电复位。

对于快速 PoE、只要每个端口上的状态/设置都保存在内存中即可。 重新启动时、PSE 系统可以开启到断电前设置的相同设置。

**

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    感谢您的提问、我们很乐意提供帮助。  

    首先是有关永久和快速 POE 的一般性说明:这些功能不是在 PSE 级别实现的、而是在 MCU 级别实现的。  

    只要 MCU/固件支持、TPS23881就不会阻止它实现永久性和快速的 POE。  

    1.您认为是正确的、如果 CPU 导致 MCU 复位、永久的 POE 将被中断。 只要 CPU 不会导致 MCU 复位或断电、TPS23881就可以实现永久性 POE。 为防止这种情况发生、 需要停止 CPU 发送的 RESET 信号。  

    2.存储是指 MCU 中存储的 PSE 设置,因此这将取决于 MCU 的功能和正在使用的固件。  我们提供了一种 POE 解决方案、其中包含 TPS23881 PSE 控制器、MSP430F5234 MCU 以及 FirmPSE 固件、如果您感兴趣、则可以提供该功能。

    此致、

    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate:

    感谢您的答复、我将检查 我们的 CPU 复位机制。

    现在、我们将使用  您之前提到的 MCU_MSP430F5234IRGZR + PSE Controller_TPS23881A。

    Br

    Lisa