This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3330:压降电压检查

Guru**** 2501625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231245/ref3330-dropout-voltage-check

器件型号:REF3330

您好:

REF3330AIRSER 的压降电压公式是否 可为我提供?

 我的器件的电流消耗通常为0.3305mA 或最大值 0.44mA、测量值 Vout (平均值)为  2.9945297V。

我想检查它是否符合规格。 抑或不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、HSU  

    压降根据输出负载进行定义。 我相信您的负载<2mA、因此您的负载将是70mV  

    在确定 VIN 时、请注意温度系数和初始精度变化。  

    此致

    Trailokya