This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:电源管理论坛

Guru**** 2550750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100-R2, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, EV2400, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208049/bq34z100-r2-power-management-forum

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQ34Z100、BQ34Z100EVM EV2400BQSTUDIO、GPCCHEM

尊敬的:

我正在 使用 BQ34Z100-R2为二手车电池设计电量监测计。

电池模块由2P2S 电池组成、正电极的化学成分 为 LiMn2O4 + LiNiO2。

如果提交所需的数据文件、是否可以为电池模块创建 ChemID?

提前感谢、

日轮俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      2 - 3节电池就足以进行 chem ID 测试、bq34z100-G1可用于2p2s 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    感谢您的回答。 我的 应用中使用了7个电池模块(2P14S)。 您认为 bq34z100-G1 可以 测量它的 SOC/SOH 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      14S 模块的最大电压应为~70V、因此必须使用 bq34z100-R2、但 bqz 文件存在一些问题、请稍候并为 bq34z100-R2发布新构建版本。 但首先可以测试化学 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    我想学习如何  在 bq34z100EVM 上使用 bq34z100、但没有 EV2300/2400通信接口适配器。

    您认为是否可以通过我的电路板的 I2C 闪存 bq34z100EVM 上的 bq34z100寄存器中的数据?

    此致、  

    日轮俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      可以通过 I2C 总线使用 bqfs 文件对器件进行编程、 但要创建 bqfs 文件、您仍需要使用 ev2x00和 bqStudio、请联系您当地的 TI 销售代表以申请 EV2400、  有关 bqfs 文件用法的详细信息、请访问 slua541a.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的快速回答。 我知道 用户需要使用 ev2x00创建 bqfs 文件。 之后、我可以 通过 I2C 总线在 bq34z100中对其进行编程。  

    我将从 mouser 购买 ev2400。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    我在 TI 站点上提交了.csv 文件以获取充放电测试结果、但我收到了以下报告。

    我可以通过电子邮件与您联系、修改我的文件中缺少的数据吗?  

    此致、

    日轮俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 config.txt 可能选择了错误的处理类型。

    GPCCHEM 上传页面上有一个文档、其中包含文件名和内容的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修改了 csv.file 和  config.txt、但在 GPC asbelow 中有一个错误。

    电池模块由2P2S 组成、5.0V 至8.2V 的2P 电压似乎 是不可接受的。  

    如何解决此问题?

    准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

    e2e.ti.com/.../4555.6254_5F00_TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电收尾电流建议为"使用 CC 或 CV 充电并使用收尾电流时充满电"。 (例如,C/100。)" 等待充电电流低于40mA。

    另外,最好分别休息2小时和5小时以上。

    日志中的时间间隔在休息期间突然变化、这可能会导致计算器出现问题。 我将继续以相同的速率进行记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池容量为40Ah、因此收尾电流为0.4A (C/100)。

    是否应该同时进行重新测试? 您认为本报告可以创建化合物 ID 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我发现错误消息说,无效的 Zip 文件成员后跟文件名在 zip 文件, 但当我下载上传的 zip 文件时、csv 文件是 roomtemp_rel_di_rel.csv、您能仔细检查一下上传文件到 GPCChem webtool 中是否与上传文件 E2E 中的文件相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次在 GPCChem webtool 上上传了随附的文件、  

    我得到同样的错误:
    准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

    我是否应该发送记录在电池模块(2P2S)两个电芯电压的原始 csv 文件?  

    e2e.ti.com/.../8267.6254_5F00_TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      错误消息显示与上一条消息不同的信息、这次找到了所需的文件、但在最终结果中看到偏差较大

      请移除日志文件中的电荷部分数据、查看是否存在高偏差、如果是、则我建议将电芯提交给 TI 进行表征测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于删除了电荷部分数据、我收到以下错误消息。
    错误:数据格式错误、确保文件具有 COMA 或制表符分隔值。  

    这是原始 csv 文件。 电池 模块装有2P2S 软袋电池。

    TI 是否可以创建其化合物 ID? 无法运送电池模块、但我可以提供数据信息。

    e2e.ti.com/.../original-data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我在上传的 zip 文件中看到 xlsx 文件、请使用 csv 格式上传数据、收费期间的数据仍保留在文件中、但您说该文件已删除? 不需要 CELL1、CELL2数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除费用部分数据时、此附加文件是否正确? 如果数据错误、您能否修改数据?

    e2e.ti.com/.../yamabiko01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      当我打开 zip 文件中的 csv 文件时、我看到以下内容:

      Voltage、Current and Cell Temperature 列中的信息是否全部缺失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查附件中2个电池电压的数据?

    e2e.ti.com/.../roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      无需使用2个电池列、建议为电池组电压创建一个新列、并将电压列的值调整为电池组电压列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定如何修改附件中的数据?

    您能否更正 电池组电压的描述?

    e2e.ti.com/.../8171.6254_5F00_TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      请尝试以下操作

    e2e.ti.com/.../8171.6254_5F00_TI-_2800_2_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到与上述 zip 文件相同的错误消息。 GPC 中的电池组电压过高。

    您能否与研发 团队确认这个问题?

    计算引擎报告了以下错误:
    准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划  

    e2e.ti.com/.../8171.6254_5F00_TI-_2800_2_29002D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我提交了您的日志文件、我发现尽管系统给出了错误消息、但在报告文件中、GPCChem 工具已处理数据、但问题是错误太高而无法成功。

      我认为您可能需要将电芯提交给 TI 进行表征测试、但是、我也会向内部团队核实是否可以采取任何措施来获得误差可接受的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  很抱歉、我们无法将电池运送到美国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      每次与内部团队讨论、都有人指出、充放电后的休息时间不够长、而且最大充电电压是8.2V、这导致许多候选人的 ID 都不合格。

      根据我的数据,放松时间正好是2小时5小时, 但可能看起来边缘、请将弛豫时间延长一点、这样它就不会看起来边缘过多、此外、我认为日志数据的不均匀采样间隔可能会更好地平衡、以防万一发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      是否应该延长1小时的休息时间(3小时/6小时)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      是的、这是没有问题的、但还要记住将充电电压升高到至少4.2V/节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述,电池模块由2S2P  软袋组成 。  

    数据表指出电池电压必须小于4.15V、即2S 电池的8.30V。 您是否接受充电电压最高为 8.20V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      使用低充电电压会导致 GPCChem 计算和学习后过程都遇到问题、如果电压必须限制在4.15V 以下、则需要将电池送至 TI 进行特性分析。

      除了美国的这个实验室、我们在台湾和上海还有这个实验室、你们能否把电池运送到这两个城市的其中一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包装好的 软袋电池是用于 EV 的二手电池。 不允许运输电池 oveaseas。 您是否有替代计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您能否尝试使用4.2V/节用于 GPCChem 测试、以及在现场使用4.1V/节电池进行充电、这对您来说是可行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软袋电池电压必须低于4.15V。 您是否认为 可以 在4.15V 前充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      不确定4.15V 充电电压是否可以找到误差可接受的适当 ID。

      如果新电芯可以充电到4.2V 之类的更高电压、您可以将新电芯发送到美国进行特征测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于电动汽车的电池与以下陷阱类似。

    很抱歉、我们无法将电池包好的2P2S 电池送到海外、目前市场上还没有新的电池。

    我们的产品使用辅助电池、因此 应接受一些错误。  

    您能否与研发团队确认是否为 GPCChem 测试设置了4.15V 充电电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如果没有测试数据、内部团队将无法确定 GPCChem 工具是否能够提供合理的结果、您是否可以执行测试并提交具有4.15v 充电电压的数据查看是否可以使用这些数据找到近似的 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将以4.15V/节电池充电电压和3小时/6小时 弛豫时间重新测试包装好的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在提交之前的2P 电池文件后从 GPCChem 工具收到以下错误消息。

    准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划*警告:所有 ID 均因电阻偏差过高而取消资格。 没有合适的 ID 选择可用

    我想该错误是太长的数据。  采样时间  是否应延长10秒或更长、以满足 TI 对 GPCChem 工具的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      问题应该仍然是由于提交的数据找不到匹配的 ID、4.15v 充电电压是否只能工作一次、结果告诉我们偏差仍然很高、以至于没有 ID 可以找到匹配的 ID。

      您必须提交电池进行表征测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提交了新的测试报告、但收到以下错误消息。

    您能告诉我如何解决所附文件的这个问题吗?

    准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

    e2e.ti.com/.../yamabiko-20230525.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

      我看不出任何问题在提交的数据,原因就像消息所告诉的,在传统上,对于这种情况,提交特征测试是解决方案通常实践我们的客户.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 在  TI 实验室完成打包电池的特征测试、TI 是否可以创建化学 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您可以将打包的电池运送到 TI 实验室、但 TI 需要测试该电芯以进行特征测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以问一下我们在中国或台湾的地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      请联系当地的 TI 代表、将电池提交给 TI 进行测试。 他将找到适合您测试的实验室资源。