This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2817:我们是否需要 UCC2817的软启动 cct?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231457/ucc2817-do-we-need-soft-start-cct-for-ucc2817

器件型号:UCC2817

您好!

有一个 TI.com 应用手册、详细介绍了 UCC2817的软启动 cct……如果我们不实现该功能会发生什么情况… ?.... OVP 引脚肯定能工作, IPKLIM 引脚肯定能工作?....为什么我们需要这种额外的软启动 cct?

www.ti.com/.../slua321.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您对 UCC2817的查询。

    SS 引脚电容器应提供所需的软启动时间、以缓慢斜升占空比、从而防止过冲。 OVP 和 PKLMT 将工作、但 SS 的目的是防止系统在欠压/线路压降情况后触发保护、因为占空比将达到最大值。 我建议在开始时不使用外部软启动进行设计、并添加这样一个以防系统跳闸达到 PKLMT 电流(这反过来会在启动时逐渐增大峰值电流)的情况。

    此致、

    哈里什