This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:LM2676和 LM2679的不同

Guru**** 2380000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231513/lm2676-the-different-between-lm2676-and-lm2679

器件型号:LM2676
主题中讨论的其他器件:LM2679

您好!

我们将 LM2676-ADJ 用于从24VDC 到8VDC 的直流/直流降压、现在、我们使用 LM2679-ADJ 具有相同的设计、但 LM2679没有输出电压、因此请参阅下面的 LM2676-ADJ

原理图并提供您的意见。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张亮:

    LM2679的第5个引脚是电流调节引脚、应将电阻器连接至 GND。

    此致、

    Shipeng