This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:施加负载时电压下降

Guru**** 2502395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201, TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219806/tps565201-drop-in-voltage-when-load-is-applied

器件型号:TPS565201
主题中讨论的其他器件: TPS568230

您好!

我正在使用 TPS565201从15V 电源产生5V 电压、当未施加负载时输出为5V、但仅通过施加5OHM 负载、输出降低到4.7V、是否有任何具体原因导致这种情况发生。

我附上了原理图供参考。 而 我们现在不是 MSS1038T-382NLC 而是 从 Wurth 安装了7843330330以进行测试。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai!

    您能否告诉我、压降是一种瞬态行为、或者在实施5欧姆负载后、0.3V 压降将保持不变。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    感谢您的答复。

    实施5欧姆负载后、0.3V 的压降将保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai!

    请直接测量输出电容器之间的电压。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是由输出电容和负载之间的导线电阻引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    我之前测量过、输出电容器上的电压是4.91V、负载附近的电压是4.7V、正如您所说的导线会增加一些电阻。 所以、现在有可能降低4.91V 压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于您的 FB 电阻器、目标输出为4.9324V。  20mV->0.4%的负载调节实际上是正常性能水平。 如果您想进行优化、请提供布局。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会把它发送到这里,还是会把它邮寄给你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者均可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、当我以正常性能添加负载时、电压为什么从5V 降低到4.9V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 引线电阻会插入反馈环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    我已附上 PDF、请查看并告知我

    e2e.ti.com/.../TPS5652.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿让 SW 走线在 IC 下方。

    对于电源电路、所有的电容器和电感器焊盘都应使用完全连接。

    FB 走线应连接到输出电容焊盘、而不是铜。

    以下是参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将尝试所有更改、并让您知道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成新的布局后、请让我回顾一下。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    正如您在点板上所说的那样、我们尝试了更改、但我们看到了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说什么是配电板?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 穿孔板或普通 FR4板、您可以在其中安装组件。

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai!  

    快来吧!

    您的新布局的0A 和5A 之间的输出电压差是多少?

    实际上、根据我们的官方 EVM 板、差异约为60mV。 这是基于布局优化的最佳结果。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shuai。

    很抱歉这么晚才回复、

    因此、现在电流为0A 时的输出电压为3.3V、负载为1A 5欧姆时的输出电压为3.2V、

    因此、您所说的 EVM 板在5A 电流下仅产生60mV 的压降、这是通过优化布局实现的。

    布局本身是一个问题还是其他任何问题都会累加?

    此致、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai!

    您能展示一下您的最新布局吗?  

    以下是 EVM 布局。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    通过查看布局、我可以说我的最新布局相当糟糕。

    您是否有可能向我发送此布局的光绘文件、以便我们能够复制相同内容并进行测试。

    该 IC 是否因此特定于布局、而 TPS568230也类似地特定于布局。

    此致、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai!

    请提供您的电子邮件地址。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    sai.prakash@bpl.in 这是我的邮件 ID。

    它确实完成了对 IC 的测试、器件能够实现高达5V 5安培的电流。当我从0 - 5安培增加负载时、出现了100mV 的下降、而在5安培负载下、我的输出为4.55V。 我尝试在 SW 引脚上进行一些更改、例如添加不同厚度和长度的外部导线、这些导线与我的输出电压有直接关系。 我已附加了一个图像作为我尝试过的东西的示例。

    您现在可以关闭此案例、我将更改布局、因为这似乎是我更大的问题、并在需要时返回。

    谢谢你。

    此致、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会向您发送电子邮件。

    Shuai