主题中讨论的其他器件: TPS568230
您好!
我正在使用 TPS565201从15V 电源产生5V 电压、当未施加负载时输出为5V、但仅通过施加5OHM 负载、输出降低到4.7V、是否有任何具体原因导致这种情况发生。
我附上了原理图供参考。 而 我们现在不是 MSS1038T-382NLC 而是 从 Wurth 安装了7843330330以进行测试。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 TPS565201从15V 电源产生5V 电压、当未施加负载时输出为5V、但仅通过施加5OHM 负载、输出降低到4.7V、是否有任何具体原因导致这种情况发生。
我附上了原理图供参考。 而 我们现在不是 MSS1038T-382NLC 而是 从 Wurth 安装了7843330330以进行测试。
提前感谢。
尊敬的 Shuai:
我已附上 PDF、请查看并告知我
尊敬的 Shuai:
sai.prakash@bpl.in 这是我的邮件 ID。
它确实完成了对 IC 的测试、器件能够实现高达5V 5安培的电流。当我从0 - 5安培增加负载时、出现了100mV 的下降、而在5安培负载下、我的输出为4.55V。 我尝试在 SW 引脚上进行一些更改、例如添加不同厚度和长度的外部导线、这些导线与我的输出电压有直接关系。 我已附加了一个图像作为我尝试过的东西的示例。
您现在可以关闭此案例、我将更改布局、因为这似乎是我更大的问题、并在需要时返回。
谢谢你。
此致、
SAI