This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2042B:IC 标记

Guru**** 1638080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2042B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230174/tps2042b-ic-marking

器件型号:TPS2042B

大家好  

我可以知道下面2个 IC 标记都 是 TPS2042B 吗?

它是否由不同的组装地点生产?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您与我们取得联系、我不熟悉我们的 IC 标识、请让我咨询我们的营销工程师、我今天会给您回复、谢谢。

    此致、

    Kuno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我正在与我们的营销工程师进行讨论、她告诉我、我们需要确认是否使用以下产品标签:

    您能否提供两款器件的产品信息? BTW、您使用哪种封装? 谢谢你。

    此致、

    Kuno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    请见下方。 封装信息也显示如下。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是第一个吗? 还是第二个? 您是否有另一个产品信息? 谢谢你。

    此致、

    Kuno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    此标注为右侧带有 TI 标记。 左侧是之前的 TPS2042B 标记。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们可以在内部网站找到第二条图片消息、它们都使用了"TI"、而32 Mean'2023、Feb '产品、"M"是指"组装地点"、 但我们找不到像第一张图片显示的制作,如果你能提供 第一张图片的批次追踪号码,就像'3034350WDH',我们可以用它得到更多的信息,并确认为什么制作是不同的。 谢谢你。

    此致、

    Kuno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    下面的标签用于左侧。 客户回复以前 带有此标记的 TPS2042B 样片。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很好、从产品标签上可以看出、这两个器件来自墨西哥的同一个组装地点、我们还在内部查看了更改记录、如果我们找到了更改记录、谢谢。

    此致、

    Kuno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们在 Changelink 中找到了更改记录、请求编号是  C2110191、此请求仅与"ymbol 格式"相关、不会影响我们的器件功能、由于 NDA 的限制、我不能在此线程中将它附加到您身上、如果你需要、 请给我一个电子邮件地址,我会给你发送一封电子邮件,谢谢。

    更改了列表:

    1、Bar→dot

    2、TI 标识→TI 特性

    此致、

    Kuno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    杨俊杰 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    好的、我会通过电子邮件与您联系、谢谢。

    此致、

    Kuno.