This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:调节 LDO 输出电压

Guru**** 2509645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231010/ucd90120a-adjust-ldo-output-voltage

器件型号:UCD90120A

嗨、团队,

UCD90xx 可用于调整直流/直流转换器的输出电压。 那么 UCD90120A 可以调节 LDO 的输出电压吗? 例如、调整 TPS7A7401DSDR 的输出电压以实现0.8V±5%

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    它不支持 LDO

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我看到客户提供的 Excel 工具。  这款工具是 TI 提供的吗? 仍建议使用该工具吗? 我看到了描述"对于 LDO,、请输入0"。 因此、我想确认是不支持调整 TPS7A7401DSDR 的输出还是所有 LDO。 谢谢。

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    最好查看 TPS7A7401DSDR 团队以了解他们是否可以接受裕量调节。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    我咨询了  TPS7A7401DSDR 团队。  他们建议使用 DAC 来实现裕量调节。 它看起来与使用 UCDxx 的方式相似。

    (+) TPS74901:通过 PWM 实现电压裕量-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    您有什么经验可以分享吗?

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    如果 DAC 可以支持、PWM 应正常、因为 RC 滤波器之后、PWM 会变为直流偏移以影响 VREF。

    此致

    Yihe