This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR 的电源解决方案

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A21, DP83867IR, TPS7A20, TPS7A14, TPS7A15, TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230167/power-solution-for-dp83867ir

主题中讨论的其他器件:DP83867IRTPS7A20TPS7A14TPS7A15、TPS7A21、 TLV755P

您好!

我们计划在未来的项目中使用 DP83867IR PHY。 因此、我们搜索一种高效、小巧且成本优化的解决方案、通过3.3V 电源轨为此器件供电。
我在接口论坛上已经提问: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223308/dp83867ir-power-supply-design-quality-of-supply-voltages
回答:具有直流/直流降压功能的开关解决方案可能会影响器件的性能。

有没有简单的解决方案可将3.3V 转换为1V 和2.5V 电源? 是否有任何降压直流/直流和 LDO 组合在一个器件中以实现低纹波电压和良好的效率?

欢迎提出任何建议。

谢谢、此致、
帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    3.3V 电压轨是由什么生成的? 另外、项目的负载要求是什么、或者预期的负载是只为  DP83867IR 供电吗?  

    这将帮助我们为 LDO 提供更好的建议。  

    或许看看 TPS7A14、TPS7A15和/或 TPS7A20。  

    目前、我们正在致力于在今年晚些时候发布 TPS7A14和 TPS7A15的塑料封装版本。  

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    3.3V 电压轨为微控制器等其它器件供电。 我们希望看到3.3V 为固定值。 该电源轨将提供足够的电流。
    使用 3.3V 电压轨为 DP83867IR 供电的纯 LDO 解决方案是不可接受的、因为其 功耗几乎与 DP83867IR 相同。  TPS7A14与直流/直流降压转换器相结合可以作为一种解决方案(至少对于 DP83867IR 的1V 电压轨是如此)。
    我考虑了一个用于每个电压轨的具有降压和 LDO 组合的单芯片解决方案(例如 Analog Devices 提供的 LTC3541)。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    我知道单个 IC 是更有吸引力的解决方案、功耗也是一个问题。  例如采用1.2mm×1.2mm SON 封装的 TLV716/P 无电容双路150mA 低压降稳压器数据表(修订版 B)(TI.com)中的双路输出是否可行?  

    我不知道开关组是否有 Buck+LDO 解决方案。  

    我还介绍了 DP83857IR EVM、它们使用了两个电压为5V 的 LDO、两种情况下均为500mA 额定器件;如果 Buck+LDO 解决方案在表中、则 TPS7A21和/或 TLV755P (对成本更敏感)是合适的选择。  

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    谢谢。

    您认为转换组也会提供反馈吗?

    到目前为止、我见到一种可行的解决方案、即利用降压+ LDO 组合构建1V 电压轨、通过3.3V 电压轨构建具有 LDO 的2.5V 电压轨。 对于这两种 LDO、TLV755P 都非常有趣。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PRUF:  

    我已将其转发给我们的降压稳压器团队。  

    此致!  


    Edgar Acosta