This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:LM5168:变压器结构支持

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230729/lm5168-lm5168-transformer-construction-support

器件型号:LM5168
主题中讨论的其他器件:LM5169

您好!

我们正在使用 LM5168F 设计一个多输出电源,其规格如下:输入电压:20–60Vdc。 Out1:5V/50mA 非隔离式、Out2:6V/150mA、Out3:6V/50mA

使用数据表和电子表格计算器- L = 66uH、所选 Fsw = 680KHz。 因此、我们设计了具有80uH 更高 L 的变压器。

会生成输出、但在20V 输入电压和满载条件下、Out2的电压会下降。 在~45V 以上支持满载。

接下来、我们将变压器更改为两种新类型(2和3)、如下所示、并再次进行测试。
1.L = 80uH、AL = 90 (我们测试的第一个版本)
2. L = 124uH、AL = 145、与1相同的匝数、初级匝数划分为50-50、通过使用更高的 AL 磁芯来实现更高的 L
3. L = 90uH、AL = 90、匝数高于1和2、一次侧匝数划分为50-50、与1相同磁芯、通过匝数增加可实现更高的 L

124uH 变压器最适合支持满载、但20VDC 时的 Out2出现轻微下降。 与1型相比、90uH 变压器的压降要低得多。

这是否表明低于125uH 的 L 值无法向隔离式次级侧传输足够的能量?
如果是、请建议我们下一步应该尝试的 L -大约为150uH?
此外、为了实现这一点、有两种选择-更多匝数或更高 Al -哪一种更可取?  

第二个问题:如果最大 Vin 为60V、请告知 Ca 和 CB 的推荐额定电压。

此致、
Tanmy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    在20V 输入电压下、看起来您可能超出了电流限值、这就是您可能会看到输出略微下降的原因、这与电感值相关、因为纹波可能达到电流限值。 您可以尝试增加电感值、但如果性能在124uH 下足以满足要求、则无需更改。 我不太熟悉是否最好更改匝数或提高 AL 值、您可以咨询电感器供应商。  

    只要 Ca 和 Cb 都高于 VIN 额定值、我觉得还行。 在 EVM 中、Ca 额定值为100V、CB 额定电压为50V。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的回复。
    我们必须在 sec1 o/p 降至~5.65V 时增加/微调 L、在 LDO 最终 o/p 为4.65V 后、这对于5V 系统而言是不够的。

    该行为也与 LM5169相同(在相同的设置中)、电流容量是 LM5169的两倍、因此不太可能发生违反电流限制的情况。
    此外、对于 L 也为90uH 的变压器、根据我的理解、其电流会高于124uH、压降仅略微变差。
    如果不限制电流、我们能否推断出存储/转移到隔离侧的总能量在 Vin min 下不足、从而导致满载时的下降?

    如果是、我们将必须增加 L。是否有任何方法来估算所需的增加、或者我们是否必须以%计算?
    请尽快恢复。

    此致、
    Tanmy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、  

    Richard 目前不在办公室、但会在他回来后立即回复该话题。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹