This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:BQ25622RYKR -测试参数不正确

Guru**** 2537780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231654/bq25622-bq25622rykr--incorrect-test-parameters

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件: BQ25620

1.DS 测试异常

2.

TS_BIAS 引脚无电压输出、VBUS 上电5V、VBAT 上电3.8V、NEN =低电平、REGN = 4.886V;正常的 BQ25622 TS_BIAS 电压应等于 REGN。

3.

BQ25622没有 DPDM 检测功能、但可以检测到该功能

请帮助确认信息是否已更改或发送了错误的材料。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请在下方查看我对您的问题的评论。  

    - TS_BIAS 引脚通过背靠背 MOSFET 开关在内部连接至 REGN LDO。 当未进行温度测量时、禁用开关、以断开热敏电阻和电阻分压器与 REGN LDO 的连接、从而降低 IC 功耗。  

    - 所附图像中显示的从 REG38的02 HEX 读取的寄存器表明您具有 BQ25620 IC ,而不是 BQ25622 IC。 这将解释检测到该功能的原因。 BQ25620也没有 TS_BIAS 引脚、这就是 TS_BIAS 电压与预期不匹配的原因。  

    此致、

    Garrett