This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:器件推荐(紧急)

Guru**** 2520730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620, TPS54824, TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231862/tps543620-device-recommend-urgent

器件型号:TPS543620
主题中讨论的其他器件: TPS54824TPS56837

大家好、

   您能帮助我找到满足客户需求的器件吗? 我要推荐 TPS543620、但它不支持照明模式。 软件的频率是客户的首要任务。 然后是尺寸、光模式和100%占空比。

最小供电电压 μ VDD (最小值)] ≤4.5V
最大供电电压 μ V[VDD (最大值)] ≥17V
最小输出电压 μ V[输出电压(最小值)] ≤0.6V
最大输出电压 μ V[最大输出电压]  
最大输出电流 μ A [最大输出电流] ≥6A
反馈电压 μ Vfb] 情况
最大工作频率 μ V[频率] ≥1M
最大占空比[占空比(最大值)] 具有100个占空比
工作模式模式 同步
集成电感 μ H [内置电感器]
集成MOS Ω[MOSFET 集成] 可以
轻载模式[轻负载模式] 可以
热关断 Ω[热关断] 可以
过流保护 μ A [OCP] 可以
最低工作温度[Ta (min.)] ℃μ A
最高工作温度[Ta (最大值)] ℃μ A
长(典型值)[长度(典型值)] ≤3mm
宽(典型值)[宽度(典型值)] ≤2mm
安装方式[安装类型] 表面安装
器件封装[封装] 关键规格

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    我们的美国团队将检查您的问题并很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    纵观我们的产品系列、最佳选择可能是 TPS54824、但尺寸略大、为3.5 x 3.5。

    它通过自举电路提供高开关频率、轻负载自动跳跃和非常高的占空比、该电路允许100%占空比、直到自举放电低于2.4V、然后它将生成最短关闭时间来为自举电容器充电。  选择较大的自举电容器将使占空比接近100%。

    他们能否接受稍大的封装?  我没有看到任何在2mm x 3mm 封装中实现17V 输入和6A 输出的额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

       tps54824非常好。 但它无法支持高效率的轻负载。我们有这样的器件吗?

       就尺寸而言、我将讨论它们是否可以接受较大的封装。

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对此深表歉意、我认为前面讨论的器件具有自动跳跃轻负载效率、但似乎没有必要。

    回顾我们其他具有轻负载效率的6A 和8A 转换器、我认为 TPS56837提供了可能的最高占空比、最短关断时间为180ns。   

    TPS56837采用3mm x 3mm 封装。