This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:充电电流的精度

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231431/bq2000-accuracy-of-charging-current

器件型号:BQ2000

我们观察到、 每个电路板的充电电流可能相差高达+/-10%。 用于电流检测的电阻为1% 0.5欧姆(对于500mA 充电电流)。 我检查了测量中使用的每个电阻器的精度、得出的结论是、观察到的充电电流变化与电流检测电阻器的精度有关。 假设检测电阻准确、您能否提供 IC 充电电流的精度估算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正:"充电电流的变化与电流检测电阻器的精度有关"应改为"充电电流的变化与电流检测电阻器的精度无关"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mouqun:

    从数据表第5页的 DC 阈值表中  、显示了+/-20%精度。

    此致、

    Jeff