This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:电池电压反向流向 IN 引脚吗?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21080, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231919/bq21080-does-battery-voltage-reverse-flow-to-in-pin

器件型号:BQ21080
主题中讨论的其他器件: BQ25170

BQ21080的简化原理图表明、由于 MOSFET 二极管的正向偏置、BAT 引脚处的电池电压将反向流向 IN 引脚。

我的问题是、这是否正确?  该简化图是否省略了反向电流保护?

我的应用是 USB 器件、因此反向流程会为 USB 连接器的 VBUS 引脚供电。  这似乎不妥。

从 VBUS 到 IN 的二极管可以解决该问题、尽管会有一些电压损失。  使用4.2V 电池并且 USB 的最小电压为4.5V、这可能会是个问题、所以我希望 BQ21080已经具有反向流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    功能方框图可以让您更好地理解情况。 虽然输入 FET 的外观相同、但在功能方框图中、我们用"Q1/Q2"标记它、表示背靠背 FET。 这将阻止任何电流从电池流向输入。  

    否、电池电压不会反向流向 IN。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然输入 FET 的外观相同、但在功能方框图中、我们用"Q1/Q2"标记它、表示背靠背 FET。

    很难简单地通过 Q1/Q2名称来推断反向 FET。

    如果该图具有两个 FET、如 BQ25170图、则更好的情况是可以确定它是什么意思。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们感谢您的反馈! 如果您在 BQ21080上还有任何其他问题或说明、请随时继续本主题、或创建新主题。  

    此致、

    Anthony Pham