This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:了解对 BQ76952 PREDISCHARGE 模式的支持

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232247/bq76952-understanding-support-for-bq76952-predischarge-mode

器件型号:BQ76952

  bq76952的技术参考手册第 5.2.3.2.2节 PREDISCHARGE 模式 显示:" 当 PREDISCHARGE 模式被激活时、器件将保持在此模式、直到达到超时或 LD 引脚上的电压上升到电池组顶部电压的可编程差值或这两个范围内。" 给出了一个示例、其中  PREDISCHARGE 模式被激活 , 预放电停止增量= 2V。  并且  预放电超时= 500ms、  选择电容器和电阻器值时、应确保理想情况下电容器满足 STOP Δ 电压要求所需的时间为250ms。

但是、对于 PACK+和 PACK-端子在 BMS 外部短路的特定情况、LD 引脚上的电压将不会满足 2V 的预放电停止差值、 即使在 PREDISCHARGE 过程开始已过的时间之后也是如此  超过500ms ;PDSG FET 和 DSG FET 的状态将是什么 (开/关)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嵌入式开发人员:

    如果 PACK+和 PACK-端子在预放电期间短路、则会使检测电阻器上的电压足够大、从而触发 SCD 或 OCD 故障、从而禁用 DSG 和 PDSG FET (OFF)。 我希望这对您有所帮助。

    此致!

    Asher Nederveld.