请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 bq76952的技术参考手册第 5.2.3.2.2节 PREDISCHARGE 模式 显示:" 当 PREDISCHARGE 模式被激活时、器件将保持在此模式、直到达到超时或 LD 引脚上的电压上升到电池组顶部电压的可编程差值或这两个范围内。" 给出了一个示例、其中 PREDISCHARGE 模式被激活 , 预放电停止增量= 2V。 并且 预放电超时= 500ms、 选择电容器和电阻器值时、应确保理想情况下电容器满足 STOP Δ 电压要求所需的时间为250ms。
但是、对于 PACK+和 PACK-端子在 BMS 外部短路的特定情况、LD 引脚上的电压将不会满足 2V 的预放电停止差值、 即使在 PREDISCHARGE 过程开始已过的时间之后也是如此 超过500ms ;PDSG FET 和 DSG FET 的状态将是什么 (开/关)?