This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66021:有关 TPS66021 IC 中浪涌保护机制的查询

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS66021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231811/tps66021-query-regarding-surge-protection-mechanism-in-tps66021-ic

器件型号:TPS66021


大家好、
客户目前正在考虑使用5V 集成 IC TPS66021。 我想确认的是、该元件是否包含浪涌保护机制?

此致、
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 美国 因纪念纪念日而不在办公室。

    我们明天会回复您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    该器件没有浪涌保护功能。 我建议使用 TVS +肖特基二极管进行浪涌保护。

    此致