This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:PSE 输出和 PD 输入之间的功率差

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230232/tps23754-power-gap-between-pse-output-and-pd-input

器件型号:TPS23754

您好、先生、

根据802.3at 标准、PSE 需要输出30W、并且保证 PD 仅为25.4W。

为电缆消耗的损耗保留了4.6W 间隙。 我们计算了不同电缆的电缆损耗。

您能否评论一下电缆损耗的结果?  

我们正在研究部署中使用的不同电缆的功率裕度。

谢谢。

Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    根据电缆使用的类别和材料、100M Cat5和 Cat6电缆可能具有不同的电缆损耗。 IEEE 802.3标准规定的功率损耗基于100M Cat5电缆和允许的最大功率损耗、这并不反映所有类型以太网电缆的功率损耗。 请参阅以下《IEEE 802.3 bt 标准 EA 概述》中的内容:

    如果需要进一步澄清、请告知我们!

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您的及时响应。

    我们试图通过不同的电缆类型与电缆长度来规避风险。 您认为为了获得更好的评估、我们的表格中需要包含哪些内容吗? 当然、我们了解了功率预算的差距。  

    非常感谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我想添加的一件事是2线对和4线对功率之间的功率损耗。 在4/30W 类功率下、可以通过2线对或4线对输送电力、这可能会影响电缆损耗。 与通过2线对传输电力相比、超过4线对时的功率/电缆损耗减半。 请注意、这仅适用于4类及以下类别。 对于5级及以上(如果符合规格)、始终需要4线对。   

    例如、如果您使用4线对4类(从 PSE 侧发送30W 和50V)、则电缆损耗将为(30W/50V)^2*6.25 = 2.25W。 超过2线对4类、损耗高达4.5W。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢、这对我来说非常清楚。

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    没问题、如果您有任何进一步的问题或疑虑、请打开新话题以进行更好的跟踪!  正在关闭本主题帖。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林