您好、先生、
根据802.3at 标准、PSE 需要输出30W、并且保证 PD 仅为25.4W。
为电缆消耗的损耗保留了4.6W 间隙。 我们计算了不同电缆的电缆损耗。
您能否评论一下电缆损耗的结果?
我们正在研究部署中使用的不同电缆的功率裕度。
谢谢。
Jeff

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
根据802.3at 标准、PSE 需要输出30W、并且保证 PD 仅为25.4W。
为电缆消耗的损耗保留了4.6W 间隙。 我们计算了不同电缆的电缆损耗。
您能否评论一下电缆损耗的结果?
我们正在研究部署中使用的不同电缆的功率裕度。
谢谢。
Jeff

尊敬的 Jeff:
我想添加的一件事是2线对和4线对功率之间的功率损耗。 在4/30W 类功率下、可以通过2线对或4线对输送电力、这可能会影响电缆损耗。 与通过2线对传输电力相比、超过4线对时的功率/电缆损耗减半。 请注意、这仅适用于4类及以下类别。 对于5级及以上(如果符合规格)、始终需要4线对。

例如、如果您使用4线对4类(从 PSE 侧发送30W 和50V)、则电缆损耗将为(30W/50V)^2*6.25 = 2.25W。 超过2线对4类、损耗高达4.5W。
谢谢。此致、
雷蒙德·林