This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:推荐的 PRES 电路

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231678/bq77915-recommended-pres-circuit

器件型号:BQ77915

您好!

高侧充电 FET 实现 

参阅此应用手册、我想知道 WAKE 引脚如何连接到 CPACK+/DPACK+、以便 BQ77915可以在正常模式下工作。

谢谢。

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    它可以通过10k Ω 电阻器连接到 BAT+。 因此该器件将处于正常模式。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon