主题中讨论的其他器件: UCC256403
大家好!
我目前正在从事 LLC DCDC 转换器的定制设计、其规格如下:Vout = 13V、Pout = 260W、Vin (min)= 280V、Vin (max)= 440V、频率(LLC)= 150kHz。
使用 UCC2564x 设计计算器、我得到了原理图的以下结果:
完成第一块电路板的学习后、 输出电压符合预期、但在电流输出较高时输出持续关断。 增大电压输入也会降低可用的输出电流。 我研究了这些信号、下面是一些信号:
350V/14A:在 RVCC 上检测到错误、系统进入故障状态(CH1 = LO、CH2 = RVCC)
LO 和左侧 RVCC 特写:
350V/1A (稳定的13V 输出):(CH1 = LO、CH2 = VCR)
增加电流输出(12A)只会增加 LO 开关的发生频率、但绝不会持续开关:(CH1 = LO、CH2 = VCR)
350V/2A 特写: (CH1 = LO、CH2 = VCR)
350V/6A 特写: (CH1 = LO、CH2 = VCR)
最后、探测了输出电压、它看起来不稳定:(CH1 = LO、CH2 = Vout)
由于 LO 的频率没有太大变化(从280V 到410V、从96kHz 到125kHz) 、并且 Excel 计算器显示的工作频率 从94-296kHz、我怀疑反馈引脚有问题。
有什么想法可能导致 VCR 引脚和输出电压上出现这种行为?
Excel 计算器是否适用于 UCC25630x?
谢谢!